This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:来自 MCU 的替代时钟

Guru**** 2036780 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199988/dp83826e-alternate-clocking-from-mcu

器件型号:DP83826E

您好、TI 专家!  

请参阅随附的图像。 DP83826E 数据表中的图9-5 显示了由 MAC 和 PHY 的通用时钟源提供的50MHz 参考时钟。  

如右侧所示、是否可以使用来自主机 MCU MAC 的50MHz 时钟为 DP83826E 计时?  

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    这是可以做到的。 请确保来自 MCU 的时钟符合数据表"50MHz 输入时钟容差"、"100M RMII 计时"部分中的规范。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Gokul !!.