This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFT 显示屏显示的颜色不好。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200164/tfp401a-tft-display-showing-up-with-bad-colors

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件: TFP401

您好!

我们刚刚设计了一个使用 TFP401A 将 HDMI 信号解码为24位并行 RGB 信号的电路板、然后将其发送到使用24位并行 RGB 总线的标准50引脚 TFT 显示模块。 使用正确的分辨率配置 EDID 后、图像会以正确的分辨率显示、但颜色完全错误。 我们尝试了几个不同的方法并仔细检查了引脚排列、但到目前为止无法找出问题的根本原因。

指向图像和原理图的链接

以下是我们所做工作的总结:

TFP401配置:

更多信息、请参阅随附的原理图页。

DFO:设置为 TFT (低电平)

ST:设置为 高电平(与每条 RGB 线串联33 Ω 外部电阻器)  

Pix:设置为1px/clk 模式(低)

stag:设置为高电平(非交错)

OK_INV:设置为下降沿(低电平)

图片:

图1:正确的颜色:

图2:显示屏上显示的颜色

图3:"重影"问题。 请注意、虚假图像实际上并未刻录入、并随着显示屏上的窗口移动。

观察/问题 描述:

1.红色和黑色出现反相。 这 很奇怪、因为它看起来并不像简单的 R/B 或 R/G 交换。

2.图像显示了一些在显示屏上跟踪图像的"重影"。 看起来两帧相互重叠、一帧与另一帧垂直偏移。  

3. HSYNC 和 VSYNC 信号以~38kHz 和~60Hz 的频率产生、符合无 明显 抖动的显示分辨率的预期要求

4.时钟以预期的51MHz 频率出现。  

尝试的解决方案:

1.已测试不同的 TFT 面板。 发生同样的问题

2.已使用制造商提供的电路板测试 TFT 面板。 这按预期工作、没有颜色问题。 其实施方案使用了 Lontium 半导体的 LT8619C 来执行解码。  

3.检查所有偏置电压并确保它们与制造商演示板相匹配。

4.尝试将时钟边沿从高电平更改为低电平。 这会导致出现同样颜色问题的更差图像。  

5.已尝试从 TFT 模式更改为 DSTN 模式。 这会偏移显示屏上的图像、但未解决任何问题。

6.将 EDID 颜色空间从8位 RGB 更改为 Y'CbCr 4:4或其他颜色空间。 这会转移显示在显示屏上的颜色、但实际上并未解决问题。

7.将 EDID 帧速率从60Hz 更改为30Hz。 这似乎什么也没做

原理图 PDF:

e2e.ti.com/.../Handheld_2D00_DISPLAY.pdf

更新了

事实证明颜色问题是由红色通道反转引起的。 这是由来自 HDMI 线路的 D2对交换导致的。 交换这对后,颜色问题消失了,但我仍然看到第二个"鬼影"。 是否知道什么可能导致此问题? 我稍后会发布更多图片。

如果任何人有任何想法,可能是错误的帮助会非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HDMI 信号是否也包括音频? 如果是这样、您可以禁用音频并只将视频信号发送到 TFP401A 吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    音频应该禁用、这里是我用于对显示 EEPROM 进行编程的 EDID:  

    edid-decode (hex):
    
    00 ff ff ff ff ff ff 00 32 8d 02 2c 01 01 01 01
    01 15 01 03 80 59 32 78 0a 0d c9 a0 57 47 98 27
    12 48 4c 20 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
    01 01 01 01 01 01 00 14 00 40 41 58 23 20 a8 20
    f6 00 20 c2 31 00 00 1e 00 14 00 40 41 58 23 20
    a8 20 f6 00 20 c2 31 00 00 18 00 00 00 fc 00 4c
    6f 6e 74 69 75 6d 20 53 65 6d 69 0a 00 00 00 fd
    00 3a 3e 0e 46 06 00 0a 20 20 20 20 20 20 01 57
    
    02 03 0e 80 41 01 67 03 0c 00 10 00 00 0c 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99
    
    ----------------
    
    Block 0, Base EDID:
      EDID Structure Version & Revision: 1.3
      Vendor & Product Identification:
        Manufacturer: LTM
        Model: 11266
        Serial Number: 16843009
        Made in: week 1 of 2011
      Basic Display Parameters & Features:
        Digital display
        Maximum image size: 89 cm x 50 cm
        Gamma: 2.20
        RGB color display
        First detailed timing is the preferred timing
      Color Characteristics:
        Red  : 0.6250, 0.3398
        Green: 0.2802, 0.5947
        Blue : 0.1552, 0.0703
        White: 0.2832, 0.2978
      Established Timings I & II:
        DMT 0x04:   640x480    59.940 Hz   4:3    31.469 kHz  25.175 MHz
      Standard Timings: none
      Detailed Timing Descriptors:
        DTD 1:  1024x600    59.993 Hz 128:75   38.095 kHz  51.200 MHz (800 mm x 450 mm)
                     Hfront  168 Hsync  32 Hback 120 Hpol P
                     Vfront   15 Vsync   6 Vback  14 Vpol P
        DTD 2:  1024x600    59.993 Hz 128:75   38.095 kHz  51.200 MHz (800 mm x 450 mm)
                     Hfront  168 Hsync  32 Hback 120 Hpol N
                     Vfront   15 Vsync   6 Vback  14 Vpol N
        Display Product Name: 'Lontium Semi'
      Display Range Limits:
        Monitor ranges (GTF): 58-62 Hz V, 14-70 kHz H, max dotclock 60 MHz
      Extension blocks: 1
    Checksum: 0x57
    
    ----------------
    
    Block 1, CTA-861 Extension Block:
      Revision: 3
      Underscans IT Video Formats by default
      Native detailed modes: 0
      Video Data Block:
        VIC   1:   640x480    59.940 Hz   4:3    31.469 kHz  25.175 MHz
      Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
        Source physical address: 1.0.0.0
        Maximum TMDS clock: 60 MHz
    Checksum: 0x99

    是否有其他线索?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以使用示波器测量 ODCK、DE、HSYNC 和 VSNYC? 它们是否与输入视频时序匹配?

    谢谢

    大卫