This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:2Ω 线路上的浪涌测试(μ s)

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3300, TVS3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199935/tvs3301-surge-test-on-power-supply-line-2

器件型号:TVS3301
主题中讨论的其他器件:TVS3300

大家好、

我认为 IEC 61000-4-5是针对信号线路的42Ω Ω 测试。
我想确认在考虑将其用于电力线时它有多强的抵抗力。
如果您在2欧姆时有任何结果、请告诉我。

此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    这适用于交流电源吗?

    电力线保护是我们 TVS 系列的一个常见应用。 由于浪涌的原因、我们的器件具有42欧姆耦合网络、在许多情况下通常只能通过电容耦合进入电缆。  我们的 TVS 器件无法使用2欧姆网络(峰值脉冲电流额定值为500A)提供1kV 浪涌保护、这是否是您的应用中的要求?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我是 Inoue、正在 Kengo 工作。

    我还有一个问题。

    您能提供建议吗?

    ——  

    我了解到 在使用2 Ω 网络、500A 峰值脉冲电流的1kV 浪涌情况下、TVS3300无法提供保护。

    在这种情况下、当连接到2Ω Ω 并在 IEC61000-4-5测试条件下测试1kV 浪涌时、TVS3301可以承受多少安培的电流?

    无需通过 IEC61000-4-5测试。

    该应用为工业安全。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    TVS3300和 TVS3301无法在使用2欧姆网络时承受1kV 的浪涌。 它们或许能够使用2欧姆网络承受低得多的电压(<70V)浪涌、以保持在峰值电流额定值(TVS3300为35A)以下、但我们没有 将这些器件指定为2欧姆网络、因此我们没有任何特性数据。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的答复。

    我了解 TLV3301在2 Ω 网络中无法承受1kV 浪涌、并且没有任何特性数据。

    在2欧姆网络中也没有测量数据。   

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    此致、

    新一市