This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:原理图审核请求

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1192440/dp83640-request-for-schematic-review

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件:RM46L852
这是 RM46L852和 DP83640接口电路图。 
默认为 MII 接口、RMII 接口是可选的。 

RM46L852

DP83640

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    我会查看原理图、并在5个工作日内回复您。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    以下是我的评论:

    1. VREF 电阻器应为4.87k Ω
    2. C517和 C518应为100nF
    3. 我没有看到这些电容器存在。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他电路是否没有问题?
    为了使其能够与 RMMI 一同工作、我需要对原理图进行哪些修改? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他电路是否没有问题?
    为了使其能够与 RMMI 一同工作、我需要对原理图进行哪些修改? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

     有关不同 MAC 接口的信息、请参阅数据表的第5.4.1节。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在上面的电路图中、为了使电阻器芯片选项(DNI 或插入)可与 RMII 一同工作、我应该怎么做?

    如果您能向我提供上述内容的列表、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

     这些是 RMII 所需的信号。 这可以回答您的问题吗?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大卫

    为了作为 RMII 运行、我是否可以按照下表所示处理电阻器?

    网络 电阻器选项 RMM RMII
    ETH_MII_COL R527 插入 DNI
    ETH_MII_CRS R517 插入 插入
    ETH_RX_DV R504 插入 DNI
    R505 DNI 插入
    ETH_RX_ER R502 插入 插入
    ETH_RX_CLK R501 插入 DNI
    R500 DNI 插入
    R558 DNI 插入
    R561 插入 DNI
    R559 DNI 插入
    ETH_RXD0 R506 插入 插入
    ETH_RXD1 R507 插入 插入
    ETH_RXD2 R508 插入 DNI
    ETH_RXD3 R509 插入 DNI
    ETH_TX_CLK R510 插入 DNI
    ETH_TXD0 R511 插入 插入
    ETH_TXD1 R512 插入 插入
    ETH_TXD2 R513 插入 DNI
    ETH_TXD3 R514 插入 DNI
    ETH_TX_EN R515. 插入 插入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    除了 RX_CLK 选择外、这看起来没有问题。 由于您将在 RMII 从模式下运行、因此未使用 RX_CLK 引脚。 请 DNI R500、因为 RX_CLK 不应连接至50MHz 振荡器。  

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大卫

    RM46_HDK_Schematic_Reve 参考电路图如下所示。

    是否必须插入 R311DNI 和 R136才能与 RMII 配合使用?

     

    RM46L852

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RMII 的版本?

    R311:0 Ohm -> DNI

    R136:DNI -> 0欧姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    您要使用 RMII 主模式还是 RMII 从模式?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大卫

    主器件和从器件都尝试采用相应的电路。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大卫

    感谢您的快速回答!

    我对下面的评论感到困惑。

      提出了一个答案:
    RM46L852:关于以太网接口
    器件型号: RM46L852
    主题中讨论的其他器件: DP83640

    尊敬的

    我们在 您的参考设计中提供了 RM46_HDK_Schematic_Reve 原理图。

    我们希望在您的参考原理图中的 rm46l852和 DP83640之间使用 MII 接口进行配置。

    什么需要改变...

    阅读更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    2月20日是美国公共假日。 我会让大卫一回到办公室就回复。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    这里的混淆是关于 RMII 主模式与 RMII 从模式。 每个模块都有自己独特的时钟配置。 请参阅数据表中的以下内容。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大卫

    如果它在从模式下运行、我应该选择如下所示的电阻器选项吗?

    "除了 RX_CLK 选择外、这看起来没有问题。 由于您将在 RMII 从模式下运行、因此未使用 RX_CLK 引脚。 请注意 DNI R500、因为 RX_CLK 不应连接至50MHz 振荡器。"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    作为参考、下面是 rm46l852芯片组规范中与 RMII 相关的计时。 在电路原理图中、RM46L852的引脚 K19被标识为 RMII REF 时钟。 如果按照您的指南、我应该如何处理 RM46L852上的 RMII REF 时钟输入?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    "除了 RX_CLK 选择外、这看起来没有问题。 由于您将在 RMII 从模式下运行、因此未使用 RX_CLK 引脚。 请注意 DNI R500、因为 RX_CLK 不应连接至50MHz 振荡器。"  

    这种说法是正确的。 在 RMII 从模式中、RX_CLK 引脚未被使用并且不应被连接至50MHz 振荡器。  

    在 RMII 主模式下、RX_CLK 引脚上输出50MHz 时钟、用作所连接 MAC 的参考时钟。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    请查看数据表的以下部分、因为其中很好地总结了您的问题。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大卫

    我知道您所说的内容、因此我不会在 RMII salve 模式下插入 R501。

    我的问题是、我应该如何处理 RM46L852上的 RMII REF 时钟输入?

    请参考 jagadish gundavarapu的评论。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

     jagadish gundavarapu 的指导 对于 RMII 从模式是正确的。

    在 RMII 从模式下、PHY 和 MAC 都将在50MHz 振荡器下运行。

    在 RMII 主模式下、PHY 将通过连接到 XI 和 XO 的25MHz 晶体运行、并将为 RXCLK 引脚上的 MAC 提供50MHz 参考时钟。  

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速响应。

    要在 RMII 从模式下运行、电阻设置是否如下表所示正确?

    网络 电阻器选项 MII RMII
    ETH_RX_CLK R501 插入 DNI
    R500 DNI 插入
    R558 DNI 插入
    R561 插入 DNI
    R559 DNI 插入

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    请参阅以下内容。

    电阻器选项 MII RMII 从模式 RMII 主模式
    R501 插入 DNI 插入
    R500 DNI DNI 插入
    R558 DNI 插入 DNI
    R561 插入 DNI 插入
    R559 DNI

    插入

    DNI

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大卫

    感谢您的快速回答。

     jagadish gundavarapu 的指导 对于 RMII 从模式是正确的。

     如果上部导向装置正确。

    应该在 RM46L852的引脚 K19上为基准时钟插入 R500?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大卫

    请不要混淆 RMII_REFCLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    对于 RMII 从模式、不应该插入 R500。 在从机模式下、插入 R558、以便将50MHz 振荡器连接到微控制器的基准时钟。 在 RMII 从模式下、RX_CLK 处于未使用状态、如数据表中所示、并且不应连接至微控制器的参考时钟。 这是根据 jagadish gundavarapu 的指导。  

    您需要的所有信息都包含在数据表中、以及更高级别的这篇文章中。 我现在将关闭该主题。

    谢谢。

    大卫