This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:使用 RGMII 接口时、IF 可直接使用 DP83TC812S-Q1而非 DP83TC812R-Q1

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812R-Q1, DP83TC812S-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200494/dp83tc812r-q1-if-can-use-dp83tc812s-q1-instead-of-dp83tc812r-q1-directly-when-using-rgmii-interface

器件型号:DP83TC812R-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC812S-Q1

大家好、团队成员;

 使用 RGMII 接口而无需修改硬件时、您能否帮助检查是否可以直接使用 DP83TC812S-Q1而不是 DP83TC812R-Q1?

我使用  DP83TC812R-Q1进行客户设计、但我们没有足够的 DP83TC812R-Q1样片、但我们可以提供 DP83TC812S-Q1样片。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    是的、对于 RGMII 接口、您可以直接使用 DP83TC812R-Q1替换 DP83TC812R-Q1、而无需修改硬件。

    --

    此致、

    林希尔曼