This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:Theta-JA 和最大 Tj

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200579/pca9535-theta-ja-and-max-tj

器件型号:PCA9535

theta-ja 是多少?最大结温是多少?  

在 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798199/pca9535-tj-max?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCA9535#中 、我认为这意味着 Tj max 为105C? 但略低于该值、他们说最大 Tj 为85C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大 Tj 为150°C;请参阅 [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 您是否仍能提供 Theta-JA 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Tj 最大值分为两类:绝对值和推荐值。  

    推荐意味着如果您保持在提供的阈值以下或阈值(建议 Tj)、则器件将满足数据表中设置的电气参数。  

    "绝对"意味着如果您超出建议 值但保持在"绝对值"以下、器件可能不再满足数据表中设置的电气参数、但不会损坏/损坏器件。 超过绝对值可能会损坏器件。 如果高于建议值、时基故障率也可能会增加。

    对于 PCA (I2C 状态机)器件,我通常将绝对温度设置为105°C,将推荐温度设置为85°C。 (这些是低功耗器件、因此 TA 略低于 TJ、我将其简化为在大多数情况下大致相等)

    θ JA 在数据表中标记为"热阻特性"的第6.4节中提供、根据封装而变化。  

    -鲍比