This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:HDMI 时钟-辐射 EMI 问题

Guru**** 2929450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228660/tfp401a-q1-hdmi-clock---radiated-emi-issue

器件型号:TFP401A-Q1

您好!

我们正在使用 TI 的器件 TFP401AIPZPRQ1、 SN65LVDS93ADGG、TPD12S521DB、TS3DV421DGVR 来构建 HDMI 到 LVDS 显示接口。

我们不会通过 EMI 辐射验证测试。 请参阅下表中的结果。 我们确定 HDMI 时钟是 EMI 辐射发射源。 HDMI 时钟在 CCA 142MHz 上运行。 频谱中也可见这些时钟的谐波频率。 我测量过这些时钟、请参阅示波器。 其中也是这些时钟的可见光谱。

您对如何通过 EMI 测试改进我们的设计有什么建议吗? ?

非常感谢

向 Martin 致以最诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    似乎您在 TPD12S521DB 的 HDMI 连接器之间使用了共模扼流圈、您是否尝试过更换扼流圈以便查看是否有所帮助?

    HDMI 是否通过其下方的实心接地基准进行布线? 我看到 HDMI 信号从一层路由到另一层、信号过孔旁边是否有接地过孔?

    如果使用单端探头测量 clock+和 clock-、您在它们之间看到了多大的偏差?  

    谢谢

    大卫