This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR150:DS25BR110

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR150, DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228408/ds25br150-ds25br110

器件型号:DS25BR150
主题中讨论的其他器件: DS25BR110

您好!

你好。  

我实际使用的是 DS25BR150、但我想使用 DS25BR110。 在我的电路板上、引脚1和4为 NC、我想知道这是否是 DS25BR110的问题、因为对于此 PN、我表示 GND 或 VCC 中的引脚1和4。

我想知道如果我保留这些引脚1和4 nC、假设状态是什么?

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS25BR110上的引脚1和4为 EQ0和 EQ1 -输入均衡控制。 这两个引脚是 LVCOM、需要将其驱动为高电平或低电平。 我们不应将这些引脚保持为 NC (无连接)、因为 LVCMOS 输入悬空可能容易产生噪声和串扰。

    此致、Nasser