This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781-Q1:通信波形波动。

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228480/sn65hvd1781-q1-communication-waveform-fluctuates

器件型号:SN65HVD1781-Q1

您好、E2E:

使用 SN65HVD1781QDRQ1进行设计测试时、通信波形会波动。

有什么改进建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是共模噪声;差分电压看起来不错。

    确保去耦电容器 C1501尽可能靠近收发器的 VCC 引脚。 但振铃的频率非常低(我估计约为500kHz);请检查 VCC 和 GND 线路中是否也会发生这种情况(测量电源上的引脚5与 GND)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的建议。

    这种情况通过移除共模电感器得到了改善。

    然而,开始时总是有一个短时期的低水平,我不知道什么因素会导致它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 RS485_DI 具有有效信号之前 RS485_EN 变为高电平时、会发生这种情况。 理论上、空闲时 UART 为高电平;在您的系统中不是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    您是否有变化期间的使能信号和 DI 信号的示波器快照-我怀疑 DI 引脚电压上的晶振可能正确不正确-但我无法100%确定、因为根据原理图、DI 引脚应该是正确的 在空闲时保持高电平。

    此致!

    帕克·道德森