This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:仿真模型错误

Guru**** 2931950 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228524/thvd8000-simulation-model-error

器件型号:THVD8000

您好!
如果客户想要使用隔离式 THVD8000、会始终收到一条错误消息。

是否具有正在运行的 Spice 模型及其他外部元件和参数?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    您能否共享他们进行仿真的测试电路?  通常来说单一矩阵是由于电路的设置方式,并且模型架构和客户测试模拟之间可能存在差异。

    我们没有与此型号一起使用的测试电路、因为它尚未正式发布、因为尚未对所有功能进行正确建模-现有的型号为简化版本-但如果您还可以包含客户的文件 使用作为我们的模型也会很好、这样我就可以验证模型本身。  我们的确使用 THVD8000数据表中所述的非常简化的电路测试了原始模型-基本上只是 RC 负载。 该模型本身已使用了近6个月、到目前为止我们尚未报告重大问题-因此我倾向于解决设置问题。

    另外、如果您可以提供他们正在使用的分析参数、我将无法实际使用 LTSPICE 进行测试、因为 LTSPICE 属于竞争对手、因此我将使用等效的 SPICE 程序。  

    请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森