This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-2-MDIO:异常现象

Guru**** 2778995 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227796/usb-2-mdio-abnormal-phenomenon

器件型号:USB-2-MDIO
主题中讨论的其他器件: DP83867E

大家好、

使用 USB-2-MDIO 读取和写入 DP83867E 的寄存器时、我发现存在一些异常现象。 我已经检查 MSP430F5的硬件配置、LED 始终亮起、表明连接正确。 但是、当我找到 PHY ID 时、如果 PHY VDDIO 为3.3V、则所有 PHY ID 都可用。 如果 PHY VDDIO 为1.8V、则所有 PHY ID 都不可用。

此外、我还想检查 USB-2-MDIO 软件版本。 新版本是否是 USB-2-MDIO Tool V1.0? 我所使用的 GUI 中有一些不同之处。

我使用的 GUI:

其他 E2E 问题中使用的 GUI:

它看起来有所不同。 我使用的 GUI 下载在链接中: USB-2-MDIO 工具 V1.0。

以太网软件驱动程序或库| TI.com

谢谢。

GUSD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果我的理解正确、您就无法读取 PHY 上的寄存器。 您可以执行以下测试以进行进一步调试:

    • 您能否探测 VDDA、VDD1V8和 VDDIO、以确保它们遵循数据表规格
    • 您还可以探测复位引脚和 Rbias 引脚、确保它们遵循数据序列规范
    • 您是否还可以探测 MDIO 引脚以查看它是否达到 VDDIO 电压电平?
    • 我看到您的 PHY ID 在 PHYID 5上可用。 当 USB2MDIO GUI 上的 PHY ID 为5时、您是否能够读取任何寄存器?
    • 我们正在使用的 GUI 是第二个 USB 2 MDIO 工具。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman,ć

    我认为有一些误解。 此图显示 PHY ID 5可用、不属于我。 我已在其他 E2E 中捕获它。 所有 PHY ID 不可用是我的设置。 我只是想检查我的 GUI 是否存在该问题。

    我还将 VDDIO 电平更改为2.5V、它可以获得 PHY ID、但无法成功写入。 您能为我分享如何设置 USB-2-MDIO 的详细演示吗? 我已经安装了作为 BLOW 图的 GUI 版本。 您能帮助检查一下它是否正确吗?

    谢谢。

    GUSD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否已查看此应用手册? 其中应包含有关如何使用 USB2MDIO GUI 的详细信息:

    https://www.ti.com/tool/USB-2-MDIO?keyMatch=USB2MDIO

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    我已打开链接并查看了 USB-2-MDIO 的设计资源。 我只看到了软件安装包和用户指南。 我已经安装了软件包并查看了用户指南。 本应用手册在哪里? 我想我需要你的帮助。

    谢谢。

    GUSD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否看过 USB-2-MDIO 上的用户指南? 这就是我在上一篇文章中提到的应用手册。 其中包含从应用手册中的第2.3.2节开始的详细信息。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    这个问题已经解决了。 我已经尝试将 VDDIO 从1.8V 更改为2.5V/3.3V、这样可以获得 PHY ID 并读取/写入寄存器值。 感谢你的帮助。

    GUSD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很高兴听到问题已解决。

    --

    此致、

    林希尔曼