This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:有关驱动程序和 SDK 信息的源代码的问题

Guru**** 2953250 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226736/dp83822i-question-on-source-code-for-driver-and-sdk-information

器件型号:DP83822I

我对 DP83822i 部件号的开源设备驱动程序感兴趣

 

我也有兴趣 在适用于 AM437X 的 SDK 中查找 DP83822i 的 API

 

现在、我拥有的驱动程序源如下所示:

git.kernel.org/.../dp83822.c

 

我在 AM243X 的 SDK 中找到了 dp83822i 的 API、如下:

 

software-dl.ti.com/.../group__ENETPHY__DP83822.html

 

我的问题是:

我是否有适用于 DP83822i 的正确器件驱动程序源文件?
AM243X SDK 中的 DP83822i 的 API 信息是否也适用于 MCU AM437X?   也就是说、是否有适用于 DP83822i 的 API 信息
软件架构吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amba:

    以下是 DP83822的参考 Linux 驱动程序源文件:

    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/net/phy/dp83822.c

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hillman,

    感谢您的答复和驱动程序的链接。  我有一个跟进问题:

    AM243X SDK 中的 DP83822i 的 API 信息是否也适用于 MCU AM437X?  

    我的要求是在 MCU AM437X 上开发适用于 DP83822I 的驱动程序。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amba、您好!

    我将把您的问题转给处理器团队进行确认。

    --

    此致、

    希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于 AM243X 的 SDK 中的 DP83822i 的 API 信息是否也适用于 MCU AM437X?  [/报价]

    似乎不是这样。

    我的要求是在 MCU AM437X 上开发用于 DP83822I 的驱动程序。   [/报价]

    您可以参考 MCU AM243x 上 DP83822I 的实现详细信息、并为 AM437x 写下您自己的驱动程序代码。

    此致

    Ashwani

    [/quote]