This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86的 DSC 和功耗

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227124/sn65dsi86-dsc-and-power-consumption-about-the-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86

大家好、

   您能回答客户的问题吗?

1. SN65DSI86是否支持 DSC?
2.如果设备支持 DSC,则可以绕过 DSC。 如果您要绕过、请帮助确认可支持哪些格式?

3.此设备在4k30 30fps RGB888下工作时的功耗是多少?

  我们发现 器件的功耗为 WQXGA 60fps、客户希望知道4k30 fps RGB888的功耗。

您的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用、

    应用是什么?

    1.和2. 请访问 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595977/sn65dsi86-vesa-dsc-compre

    3.我们仅在数据表中列出了最大功耗,但缩减有源通道和数据速率将有助于降低功耗。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

       该应用是专业的胶片相机。

       对于 Q1&2、 SN65DSI86无法支持 DSC;

       对于 Q3、是指 WQXGA 60fps 下的器件功耗大于 4K30 60fps 的功耗。  我对吗? 要评估消耗量、 除了日期速率?、我们是否需要其他参数来评估消耗量

       PS 计算 WQXGA 的比特率60fps=2560*1600*60*(色深)=  Mbps;   计算比特率 4K30:4096*2304*30*8*3=2160Mbps;

    您的

    不适用

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表中的这一内容。

    最大条件:HBR2上的 WQXGA 60fps 双链路2xDP、PLL 启用;典型条件:HBR2、PLL 上的 WUXGA 60fps 1xDP
    配置选项。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

      客户想要使用4k30 RGB888。 数据表仅给出了 WQXGA 模式下的器件功耗。 告诉我哪一个消费是更大的4K30或  WQXGA ?  必须评估设计电源板所需的电源。

    您的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用、

    这里有更多的注意事项来确定功耗。 数据表仅提供了 有关这些条件和注意事项的一个示例。

    谢谢。

    察赫