This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410UARTPDK:有时在 PC 中"USB 未被识别"。

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217400/tusb3410uartpdk-sometimes-usb-is-not-recognized-in-pc

器件型号:TUSB3410UARTPDK
主题中讨论的其他器件:TUSB3410

您好!

我们在我们的一个项目中使用了驱动程序 TUSB3410IRHBR (USB 转串行端口控制器)。

几分钟后它就可以正常工作了。  

但在复位器件后的某个时间、它会停止工作并显示"USB not recognized"。 一旦问题发生、它将成为永久性的、根本无法恢复。

附上了原理图供您参考。

请检查并提供您的反馈。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天我们不会审查原理图。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您检查过原理图了吗?  

    请告知我们反馈。 这个项目处于关键阶段。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh:

      原理图看起来正常。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Brian。 有任何线索可能是这个问题的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    是否已在多个系统中重复该测试?  我最近调试了一个类似的问题、结果表明 USB 电缆未完全连接。   我建议更改硬件以缩小根本原因的范围。   

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    我们在多个系统中进行了测试。 我想说、10个系统中有2个存在此问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    根据当前对该问题的描述、我想说根本原因不可能是 TUSB3410。

    是否 能够切换 硬件(主板、电缆、设备等)?  您可以将2个不工作的系统与其他8个通过的系统之间的部件交换,以缩小此问题的物理位置。  目的是查看问题是否出在主板、电缆或其他原因。  那么我们可以专注于调试该组件。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    是否有关于此问题的任何更新?

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。