This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电桥信号调节器 IC 电桥应变仪传感器-正在寻找最佳替代器件

Guru**** 2450200 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA305, PGA300, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230183/bridge-signal-conditioner-ic-bridge-strain-gauge-sensor--looking-for-a-best-alternate-part

主题中讨论的其他器件:ADS1263、PGA300、PGA305

 您好、团队成员:

我想用模拟输出电压和10V 范围的差动励磁以及其他广泛的重要参数代替1B32。 1B32是 来自模拟器件的桥式传感器信号调节器 IC。 请给我更多的见解。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:

    激励电压会带来一些问题。 我发现该行业已将其电桥电压降至5V 或更低。 另外、 从 TI 也找不到任何可以提供模拟输入和模拟输出的产品。 我们的许多器件都集成了 ADC、更准确地说、ADC 集成了 IDAC 以帮助进行电桥激励。  这是模拟输入、然后是数字输出。 例如、ADS1263之类的器件常用于电阻式电桥。

    PGA300可以正常工作、但我不想说 PGA300非常适合于各种应用。 它实际上只能很好地进行压力(带温度)测量。 ADI 设备似乎更加通用。

    如果您从未看过我们的方框图、那么您应该看看您能否找到您的应用或电路类型、单击模拟前端、然后滚动浏览他们列出的放大器或 ADC: https://www.ti.com/solution/pressure-transmitter?variantid=14300&subsystemid=16673 

    此致!

    -Cole.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cole、您好!

    我在发布问题之前就已经访问过 PA300系列、并认为其他产品还可以做得更好。 现在,我 非常清楚地感谢您的澄清和快速反应。  除了 TI 网站上提供的参考之外、PA300系列是否有任何专门用于压力应用的参考设计/文档?

    此致、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:

    当然、请查看此 TI 参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-00788 -通过 IEC61000-4测试的工业电流输出压力传感器发送器参考设计

    我也建议您查看 PGA305。 它具有分辨率稍高的 ADC 和 I2C 协议。 我不确定您的应用需要什么、但我想让您知道您有选择。

    此致!

    -Cole.