This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:分辨率计算

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230155/sn65dsi86-resolution-calculation

器件型号:SN65DSI86

尊敬的团队:

客户的应用是 2880*1800,24位@60h,像素时钟652.26MHz,面板 EDID。

您可以查看 SN65DSI86是否支持此应用吗? 谢谢!

2880 X1800 x 24 x 60 = 7.5Gbps < 1.5Gbps x 8通道=12Gbps、那么它能满足吗?

在 PCLK 为652.26MHz 且24bpp 时、流比特率为652.26x24= 15.654、  

DSI CLK 频率= 15.654/ (2个 DSI 通道)。 如果使用4的 DSI 通道、则 DSI CLK = 1956.75MHz。 ?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,嘉宁,

    您能否仔细检查像素时钟频率规格? 对于这个分辨率、652.26MHz 似乎很高。

    您的计算结果是正确的。 SN65DSI86无法支持此应用程序、因为它不支持 DSI CLK 频率。 DSI CLK 可以处理40MHz 至755MHz 的频率。 即使使用了全部8个 DSI 通道、也无法支持必要的 DSI CLK 频率。

    谢谢 Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    像素时钟652.26MHz 符合 eDP 面板规范。 面板最高可支持120Hz 它用于平板电脑。

    我们是否有其他合适的产品? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,嘉宁,

    感谢您的澄清。 我们没有其他合适的器件、SN65DSI86是我们提供的唯一 DSI 转 eDP 桥接器。

    谢谢 Allison