This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041的使用问题

Guru**** 2875230 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217813/tusb8041-usage-issues-with-tusb8041

器件型号:TUSB8041

尊敬的:

1-我们的客户目前正在使用 NXP 的 MX6UL,一个 USB 端口连接到 TUSB8041,TUSB8041,向下连接 Linux 串行小工具设备和按摩存储设备。

通信过程中、测试过程中发现主 EHC 控制器有时报告 GTD 令牌停止错误(有时伴随 Transaction Error=Backeri 设置)、导致 URB 返回 PROTO (-71)

3-这个问题是随机产生的,有时需要一两个小时才能出现,当数据传输量很大时,情况会更频繁,当数据量很小时,基本上没有问题

4年5月、我问这一问题的原因是什么?

这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能绘制一个方框图吗?

    此致

    大脑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    什么样的方框图? 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HUB 和 MX6UL 之间是否有 USB 电缆? 还是始终连接

    寄存器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    客户已确定问题、软件和硬件都有问题、这些问题与 PHY 的合作有关。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新。