This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:规格检查

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226834/tusb213-spec-check

器件型号:TUSB213
主题中讨论的其他器件: TUSB216I

大家好

由于 TUSB213规格中、通道的前5米没有眼图数据、

我能和您确认一下实际情况吗? 支持长达5m 的前置通道或2m 的后置通道电缆 TES 测试通道的前5米→结果:失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    TUSB213支持4m 前置通道和2m 后置通道。 如果您正在寻找支持5m 预通道的转接驱动器、我会建议您使用 TUSB216I 来实现性能。 它支持5m 电缆长度、可以从信号中的 PCB/电缆中恢复更多损耗。 此外、TUSB216I 具有比 TUSB213更好的抖动性能、并且封装允许设计两个器件(两端)。

    好的。

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh

    • TUSB213支持4米前置通道→我需要验证此声明是否有效。
    • 如果是这样的话、我希望你们能够修改 TUSB213的技术规范。

    TUSB213支持4m 前端通道→您能否提供4m 通道前端的眼图数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    让我澄清一下这句话。 转接驱动器可以补偿的损耗量通常取决于各种因素、因此很难给出一个具体的值来确定它可以补偿的损耗量、 但根据我所能知、此时还会考虑电缆长度和电缆厚度(规格)。 这里提到、如果监测计是28AWG、则 TUSB213支持4m 电流。 如果监测计大于28AWG、TUSB213支持5m 预通道。 根据数据表、您可以满足5m 前置通道距离的要求、请参阅数据表中的典型特性、获取 TUSB213导致的5m 前置通道损耗眼图。

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh

    4M 通道前报告结果→失败

    您能否帮助确认以下测试连接方法是否正确?

    我担心我的连接方法有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    您能否分享原理图? 同时、在使源发送 TEST_PACKET 之前、请仔细检查测试装置是否连接到 TUSB213。  您可以参阅以下应用手册中的测试过程(TUSB2XX 实施指南- SLLA392TUSB21xx 高速信号质量测试模式- SLLA593)

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh

    原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    对于 DCBOOST/ENA_HS 引脚、下拉和上拉电阻器与 数据表中的参数不匹配。 请仔细检查直流升压电平。

    您是否通过了 USB TX 合规性测试(通过上述固定装置发送 Test_Packet 模式)?

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh

    在实际测试中、使用了下图所示的电阻值

    但结果也失败了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    您使用的是哪种交流升压和直流升压设置?

    我再次询问您的测试设置。   在使源发送 TEST_packet 之前、您是否已将测试装置连接到 TUSB213?  您是否通过了 USB TX 合规性测试(通过文本固定装置发送 Test_Packet 模式)?  与客户的眼图故障有关的大多数问题都是由于未通过合规性测试而发生的。  在通过测试之前、我无法进行任何处理、因为 TX 合规性测试是主要检查清单。

    请参阅应用手册中合规性测试的测试程序。 (TUSB21x 高速信号质量测试模式- SLLA593)另外、本应用手册的 USB 2.0高速下游信号质量测试部分可能有助于参阅测试。 (TUSB2XX 实施指南- SLLA392)

    此致!

    Josh