This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:低温运行

Guru**** 2682165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229545/tusb1002-operation-at-low-temperatures

器件型号:TUSB1002

大家好、

使用淬火代理时、TUSB1002RGET (USB3.1线性驱动程序)出现 USB 断开连接的症状。

在该设备中、在低温下运行时、观察到以下症状
信号波形降级(较小振幅)
浮动硬件设置引脚的端口电位会发生变化、并且该设置会在运行期间动态切换。
是否会出现以下问题?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    您在什么温度下工作?

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的回复。
    抱歉、没有实际测量值。
    当电路板温度约45摄氏度时、我喷洒了1.5秒的淬火剂。
    (淬火剂为100% HFC-134a。)

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    淬火剂不符合可靠性要求。 请参阅 TI 网站中的可靠性信息(链接)如果它不是由温度受控的器件操作、则可能会损坏或无法运行器件功能。 请注意、工作温度范围为0至70、如下所示。  

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的回复。
    我理解这一点、但我想知道低温下可能出现的行为。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    如果温度超出我们的范围、我们不会期望获得所需的功能。 这就是我们将建议的运行条件放入数据表的原因。

    此致!

    Josh