This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:SLLA358

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230710/sn75dp159-slla358

器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他器件:TDP142SN65DP141

您好!

 我们需要使用 X-MODE、是否使用 DP 重定时器、是否可以使用 SLLA358中的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否计划将 DP159用作拉电流侧或灌电流侧的 DP 重定时器?

    您可以使用 SLLA358中的代码将 DP159配置为接收端的 DP 重定时器。 但我不建议将 DP159用作源端的 DP 重定时器、因为其输出与 DP 不兼容。 对于源极侧、请考虑 TDP142或 SN65DP141转接驱动器。

    谢谢

    大卫