This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS3486:SN65LVDS3486D 接收器详细信息

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, SN65LVDS3486, SN65HVD10, SN65HVD78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230085/sn65lvds3486-sn65lvds3486d-receiver-details

器件型号:SN65LVDS3486
主题中讨论的其他器件: SN65HVD10、 SN65HVD78、THVD1450

尊敬的团队:

在某种情况下、我需要将占空比为50%、10%、1%、0.1%的 LVTTL 标准1PPS (1Hz)信号转换为 RS422信号、并具有更低的偏斜(<3ns)和更高的压摆率(尽可能好)。

以下器件支持1Hz 信号和上述要求?

配套资料

如果不是、请建议使用接收器器件或收发器器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65LVDS3486是一款 LVDS 接收器。

    您需要多少个通道? 对于单通道、请使用 SN65HVD78或 SN65HVD10等快速收发器。 (THVD1450更为现代、但偏差较大。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 如 Clemens 提到的、SN65LVDS3486D 是一款 LVDS 接收器。 让我进入 RS-422团队获取器件推荐。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用单通道解决方案、

    我决定使用 THVD1450、它是否支持1Hz 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;信号频率没有下限。