This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:DP83869EVM MDIO 和放大器;微控制器的 MDC 接口

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230029/dp83869evm-dp83869evm-mdio-mdc-interface-to-microcontroller

器件型号:DP83869EVM

大家好

我之前看过的是 DP83869EVM 参考设计、我们打算将其用于我们的一个应用。

在参考设计中、我可以看到 PHY-MDC 引脚连接到 PM_UCB1SDA、 PHY-MDIO 引脚连接到  PM_UCB.S。

我想知道、这种连接有什么特殊用途、我是说 MDC CLK 传输数据、MDIO 数据传输 SCL CLK。  

为什么在这里不考虑默认信号映射?

下面是 EVM 参考原理图中控制器部分的屏幕截图。

谢谢。此致、

Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:

    这个特定连接方案没有特殊用途。 我们将这些引脚用作 GPIO。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gerome