This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216I:请求 TUSB216I 的 EQ/Boost 设置指南

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216I, TUSB216-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229257/tusb216i-asking-for-eq-boost-setting-guidelines-of-tusb216i

器件型号:TUSB216I
主题中讨论的其他器件: TUSB216-Q1

您好、

我的客户询问了有关 TUSB216I 上 EQ 设置的问题。

我了解到、Edge/直流升压功能有助于在眼图中保持高/低电压、RX 灵敏度有助于补偿信号的上升/下降沿时序。

那么、什么决定升压电平1和3与 RX_SEN 低电平和高电平之间的差异? 请告诉我是否有类似近似增益值的情况。

谢谢。

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    对于确定电平的直流升压和 RX 灵敏度参数、请参阅数据表的典型应用和设计要求。

    鉴于我们 USB 2转接驱动器解决方案的性质、没有与器件的特定升压设置准确对应的特定插入损耗(以 dB 为单位)。 请在下面找到 TUSB216-Q1提供的交流升压的粗略估算值。 这些数字基于数据表中的眼图、均为典型值。 请注意、我建议将转接驱动器启动到最低设置(BOOST:0、RX_SEN:LOW)、然后递增电平设置、直到通过测试。

    240MHz 时的交流升压(典型值)

    升压0:3.0dB
    升压1:3.5dB
    升压2:4.7dB
    升压3:5.2dB

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    抱歉、重新打开此主题。 我想跟您仔细核对一下其中的一件事。

    我的客户希望使用适用于30K&10K 的 RXsens 电阻、而不是数据表中使用的37.5K&12.5K 电阻。 据我所知、  只要我们保持电阻器之间的比率、在本例中 该比率为37.5-12.5K、而我客户的电阻为30-10K、应该可行。 我是对吗?

    谢谢。

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    此设计示例的参数为37.5K 和12.5K 欧姆。

    通常、这取决于输入电压电源和 RX_SEN 电平。 请参阅以下数据表的"输入 RX_SEN 电气特性"。

    例如、如果使用的 Vcc 为5V、则最小高电平输入电压将大于3.3V、而最大高电平输入电压将小于5V。

    如果要阐明 RXSEN 电阻器参数、请提供所需的 Vcc 和 RX_SEN 电平。  

    此致!

    Josh