This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:SigCon 问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230099/ds320pr810-sigcon-issues

器件型号:DS320PR810
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、  

SigCon 安装成功完成后,我按照提供的说明进行操作。

USB2Any 已成功连接、但找不到器件(请参阅随附的照片)。

我们遵循下面随附的 snlu297 (EVM)第2.11节快速入门指南中所述的配置,但没有成功完成。

 

我还附上了卡的照片和分流器,如果需要.

快速入门指南(SMBus 从模式)

  1. 通过将器件的 MODE 引脚设置为 L2电平、将所有器件配置为在 SMBus 从模式下运行。 这可通过在 J1 L2位置放置一个分流器来实现。
  2. 通过按以下排列放置分流器、为每个器件设置唯一的 SMBus 从地址:•在 J15连接器上、针对所有下游器件(DS1_0和 DS2_0;DS1_1)将分流器放置在 L0位置

和 DS2_1无关)。

  • 在 J16连接器上、对于 DS1_0、将分流器置于 L0位置;对于 DS2_0、将分流器置于 L1位置(与 DS1_1和 DS2_1无关)。
  • 在 J22连接器上、针对所有上游器件将分流器放置在 L0位置(US1_0和 US2_0;DS1_1和 DS2_1无关)。
  • 在 J23连接器上、针对 US1_0在 L2位置放置一个分流器并移除针对 US2_0 的分流器以实现 L3电平(与 US1_1和 US2_1无关)。
  1. 将分流器从引脚1-2移动到 J17、J18、J19、J20、J24上的引脚2-3、 J25、J26和 J27、用于将双功能转接驱动器引脚连接到 SMBus、I2C 总线。
  2. 通过将器件的 PWDN 引脚拉至 GND、启用所有器件。 这可通过在 PWDN 和 GND 之间的 J4上放置一个分流器来实现。
  3. 将 USB2ANY 适配器连接到 J3 (请注意、DS320PR810-RSC-EVM 未提供 USB2ANY 适配器)。
  4. 安装 SigCon Architect 版本3.0.0.15应用程序和 DS320PR810配置文件。
  5. 将 EVM 插入 PCIe x16服务器主板插槽。 在安装 EVM 或配置为热插拔操作之前、确保主板已断电。
  6. 将兼容的 PCIe 端点卡安装到 EVM 的跨接连接器中。
  7. 为主板上电。
  8. 启动 SigCon Architect 应用程序。
  9. 选择 DS320PR810配置页面、然后单击应用框以启用设备配置文件。 如有必要、

在编辑设备地址框中编辑设备地址。

  1. 在 DS320PR810 High Level 页面中、选择 Block Diagram、如图2-1所示。
  2. 选择所需的 EQ 设置和驱动器 VOD。
  3. 选择要应用所选设置的设备、然后单击应用到所有通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:

    从 SigCon Architect 附件中、似乎只设置了一个器件的 SMBus 地址。 请选择"Edit Device Addresses"并输入与分流地址对应的器件地址(默认情况下、DS2应为0x1A/1B、US1应为0x1C/0x1D、US2应为0x1E/0x1F)。

    此致!
    大卫