This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A-Q1:GPIO 引脚可用作 INT

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230076/tca6408a-q1-gpio-pin-can-be-used-as-int

器件型号:TCA6408A-Q1

我对 I/O 扩展器有一些疑问  TCA6408AQPWRQ1  INT 引脚。

现在、我 想添加2以上开关 GPIO 作为使用该扩展器 IC 的输入、并将其连接到该解串器。 同样、我也有一些问题。

问题1: 在该 IC 的哪种情况下,INT 引脚将切换??  

问题2. 我们是否可以像将中断引脚一样(无轮询方法)使用此 IC 的 GPIO (P0-P7)引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当任何输入引脚发生变化时、/INT 引脚会激活。 因此、当开关闭合、打开或弹回时、您将获得一个信号;您必须读取输入端口寄存器以弄清发生了什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra:

    为了增加 Clemens 响应、该器件的 GPIO 端口 在启动时配置为输入、并 可与外部 INT 结合使用。  当看到正在评估 INT 引脚时、需要执行输入寄存器读取。 (请注意、不使用轮询方法、因为 I/O 扩展器被归类为从器件)。  

    此致、

    插孔