This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:sn65dsi86支持的最大分辨率是多少

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216510/sn65dsi86-what-is-the-maximum-resolution-supported-by-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86

您好、TI!

1.我们计划用分辨率2.8k 代替面板,参数如下:
2880*1800,24位@60Hz, sn65dsi86可以支持这种分辨率?


2. sn65dsi86支持的最大分辨率是多少? 如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slla425/slla425.pdf、尤其是第3部分、了解计算方法。 必须计算流比特率、然后根据流比特率、根据所使用的 DSI 通道数、不能超过最大750MHz DSI 时钟。

    您知道这个特定分辨率的像素时钟频率吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    面板参数:

    刷新率:60Hz

    显示宽度:2880
    显示屏高度:1800

    HSYNC 脉冲宽度:32
    霍里 后沿:40
    霍里 后沿+ HSYNC 脉冲宽度:72
    霍里 前沿:8

    Vsync 脉宽:8
    垂直 后沿:64
    垂直 后沿+ VSync 脉冲宽度:72
    垂直 前沿:8

    Escclk 源:27MHz

    由于我们使用双 DSI (单个 DSI:Display Width=1440)、因此 单个 DSI 的 计算方法如下:

    bitclk (所需频率):1028.74MHz
    字节(实际频率):128.59MHz
    dsiclk (实际频率):514.37MHz
    pclk (实际频率):171.46MHz

    3.我们将使用双 DSI,剂量 sn65dsi86支持此面板? eDP 频率是多少?

    最大750MHz 的 DSI 时钟是单个 DSI、还是双 DSI 之和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用171.46MHz 的 PCLK 和24bpp、流比特率为171.46x24= 4.11504、  

    DSI CLK 频率= 4.11504/(2 x DSI 通道)。 如果使用4的 DSI 通道、DSI CLK = 514.38MHz、因此您不需要双 DSI、单 DSI 适用于此应用。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    DSI CLK = 514.38MHz 表示具有左右分屏的双 DSI 模式。 显示宽度为1440。


    面板分辨率为2880*1800。 对于单个 DSI、Display Width=2880、DSI CLK = 1001.66MHz、超过750MHz。


    如果是左/右分屏、 工具警告显示 宽度小于1400、因此如果我们使用双 DSI、左/右分割屏幕、我们可以支持此面板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI86可支持 双通道 DSI 奇、偶、左、右工作模式。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何计算 DP 数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用此在线工具计算 DP 带宽 https://tomverbeure.github.io/video_timings_calculator。  

    但 GPU 应根据从 EDID 和 DPCD 获取的 eDP 受电方的分辨率和能力、对适当数量的数据通道(DP_NUM_LANES)和数据速率(DP_DATARATE)进行编程、以匹配供电方能力和受电方要求。

    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么提示 HActive 小于1408?
    这是不是使用该工具的正确方法?
    您是否会在使用此参数时收到错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请勿使用 DSI86的 DSI 调谐器软件、您可以使用该电子表格生成 DSI86寄存器编程值。  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945404/faq-sn65dsi86-how-do-i-programming-the-sn65dsi86-registers

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!,

    在 LR 模式下、DSI_Hactive 通道 A&B 的值是否大于1408? 它是否能够大于1408?
    OE 模式没有此警告。 我的参数填充有任何错误吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以共享您的电子表格吗? DSI_CHA/B_HAACTIVE_LENGTH_HIGH 和 LOW 应为1440。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    帧速率60.
    通道配置4
    像素格式 BPP 3.

    活动宽度 2880
    活动高度1800

    Hsync 脉宽32.
    霍里 后沿40.
    霍里 前沿8.

    VSYNC 脉宽8.
    垂直 后沿64
    垂直 前沿8.

    Escclk 源(MHz) 27.

    DPHY

    我们需要使用双 DSI 模式、为什么调谐器工具会告诉我"DSI HActive Channel A value should be less than 1408"? 如屏幕截图所示。

    1440是否有任何问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请勿使用 DSI86的 DSI 调谐器软件、您可以使用该电子表格生成 DSI86寄存器编程值。  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945404/faq-sn65dsi86-how-do-i-programming-the-sn65dsi86-registers

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我使用 DSI 调谐器工具使屏幕正常工作。 使用此电子表格会导致屏幕无法正常工作。
    填写电子表格"Vertical Blank (LINES)=37"的 C14、计算出0x36为0x0B、错误、正确应为0x25、DSI 调谐器计算出为0x25、正确。
    您能帮助我生成 Qualcomm ASSR 代码以比较我们的代码之间的差异吗

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以单击此按钮、它将生成 Qualcomm ASSR 文本文件窗口文档文件夹。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经解决了这个问题,感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想与您确认 sn65dsi86是否可以支持2.8K 面板?
    以下是参数、请帮助确认、谢谢!

    刷新率:60Hz

    显示宽度:2880
    显示屏高度:1800

    HSYNC 脉冲宽度:32
    霍里 后沿:40
    霍里 后沿+ HSYNC 脉冲宽度:72
    霍里 前沿:8

    Vsync 脉宽:8
    垂直 后沿:64
    垂直 后沿+ VSync 脉冲宽度:72
    垂直 前沿:8

    Escclk 源:27MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于像素时钟频率为333.89MHz、并假设采用24bpp、为了支持此分辨率、您必须使用全部八个 DSI 通道。

    谢谢
    大卫