This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:澄清了绝对最大额定值

Guru**** 2516890 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229426/tusb1210-absolute-maximum-ratings-clarification

器件型号:TUSB1210

大家好、

您能帮助我澄清一下 TUSB1210的绝对最大额定值吗?

当 VCC=3.3V 时、为 REFCLK ABS。 最大额定值0.3V 最小值和 VCC+0.3V 最大值?
2.什么是 ABS。 数据引脚的最大电压? 它最大为1.98V、是否为 Vddio 引脚?

此致、
伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者都正确。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian - San、

    谢谢。 您能告诉我数据引脚的最小额定电压吗?

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -0.3V。

    寄存器

    布赖恩