This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:HDMI2、0分离器 IC 选择

Guru**** 2928990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229857/tmds181-hdmi2-0-splitter-ic-selection

器件型号:TMDS181

你(们)好

我的客户 LANGO 需要一个 IC、名为 HDMI 2.9分离器、以下是一些规格、我以前不支持此类产品、请问您能提供搜索相关 IC 的路径、或者 TI 有一些解决方案可以实现这一功能吗?

1、视频清晰度:4K 60p.

2.输入:输出:3:3/4:4

3.不同的输入可以随机连接到不同的输出,由用户决定

4. CAN 设备支持分离器 IP 定标器或通过传递此功能

谢谢你

Joe

5月23日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe:

    您可以使用此链接搜索我们的视频制作解决方案 https://www.ti.com/interface/hdmi-displayport-mipi/products.html#。

    对于分离器、我的理解是它需要同时支持多个输出。 如果是这种情况、那么很遗憾、我们的产品系列中没有解决方案。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于分离器,我的理解是它需要同时支持多个输出。 如果是这种情况、则很遗憾我们的产品组合中没有解决方案

    是的、该器件需要支持多个输出、例如3输入3输出或4输入4输出我们是否有采用  HDMI 多路复用器或开关等基本 IC 来实现此功能的参考设计?

    谢谢!

    Joe

    5月24日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe

    多路复用器只能选择一个输出至一个输入。 很遗憾、我们没有支持此申请的解决方案或参考设计。

    谢谢

    大卫