This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:LPM 模式

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229618/tusb8044a-lpm-mode

器件型号:TUSB8044A

尊敬的团队:  

我的客户正在将 TUSB8044A 用作 USB 集线器应用。  

但  置位 USB 存储时、TUSB8044A 上存在热问题。  

我们的器件是否支持 LPM (链路电源管理)功能?  

如果没有、当 USB 存储设备置位为 TUSB8044A 时、我们如何调试该热问题并管理电源?  

 是否有任何支持 LPM 功能的 USB 器件?  

请告诉我您对此请求的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不结盟运动:

     TUSB8044a 支持 U0/U1/U2。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    感谢您的答复。  

    1. U0/U1/U2的含义是什么? U0为正常模式、U1/U2为睡眠和挂起模式。 对吗?  

    如何配置此模式选择?  

     -我们可以 在寄存器偏移5h[5]处控制 U1U2的启用和禁用,那么 U0模式怎么样?当我们把 U1/U2设置为禁用,变成 U0模式? 对吗?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 3.0中有四种链路电源状态、解释如下:
    • U0:完全供电;用于数据传输的工作状态。
    • U1:具有快速恢复功能的待机模式。 此状态下无数据传输、消耗的功率小于 U0。
    • U2:待机和慢速恢复。 ...
    • U3:挂起状态。

    您可以 在寄存器偏移5h[5]处控制 U1U2的启用和禁用。 U0是正常工作模式。

    此致

    布赖恩