This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320

Guru**** 2924030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227251/tusb320-tusb320

器件型号:TUSB320

SCL/SDA 引脚的输入电容是多少?

XX pF ???

数据表中缺少信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB320只有 SCL/SDA 的总电容。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 您是 TI 组织的一员吗?

    您能将问题转交给相关的 TI 应用工程师吗?

    如果数据表中未指明 SCL/SDA 引脚处的输入电容、则不完整的数据表。

    此致、

     弗洛林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、对于混淆、100kHz clk 最大 C 为400pf、400kHz clk 最大 C 为100pf。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白这是怎么一回事。  

    SCL 和 SDA 各自引脚的确切和固定输入电容(以 XXpF 为单位)是多少?

    您能将问题转交给相关的 TI 应用工程师吗?

    如果数据表中未指明 SCL/SDA 引脚处的输入电容、则不完整的数据表。

    此致、

     弗洛林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗洛林:

      是这款产品的应用工程师。

      遗憾的是、我们没有 SCL/SDA 引脚的输入电容数据、有时并非所有 参数都是根据计划/resource 进行测试/特性描述。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      非常感谢您的支持和预期的回复。

    是否至少无法就这些引脚上的输入电容值提供一个非常粗略的估算?

     或者是否有可能测量?

     否则、TI 如何证明总线电容满足 I2C 标准?

      非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗洛林:

      我们可以测量它。 该应用程序的客户是什么?占多少?

    此致

    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持 Brian。

    非常感谢您在完成测量后能够提供近似的电容值。  

    我们目前正在调查一个指向 I2C 总线的错误、该错误为 TUSB320IRWBR 外设之一。

    我没有有关卷的信息。 作为应用背景、TUSB320 IC 用于目前正在开发的两个模块中、这两个模块均作为变电站的保护和控制 IED 的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将首先检查电路板、它是一个旧器件。

    此致

    布赖恩