This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:电源设计(电源电压质量)

Guru**** 2931200 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, TPS62A01A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223308/dp83867ir-power-supply-design-quality-of-supply-voltages

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: TPS62A01A

您好!

我们可能会在未来设计中使用 DP83867IR PHY (目前正在使用 KSZ9031RN)。
在数据表中、我没有找到任何关于2.5V (VDDA2P5)和1.0V (VDD1P0)电源电压必要质量(如纹波电压)的注释。
是否可以通过直流/直流降压转换器(例如 TPS62A01A)提供这些电压?

是否有使用直流/直流降压转换器而非 LDO 为 DP83867IR 供电的示例原理图?

谢谢、此致、

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrik:

    我们没有任何可耐受的电压纹波数字。

    如果 VDDA 和 VDD1P0上存在电压纹波、以太网性能将受到影响。 VDDIO 上的纹波应该仍然是可以的。

    因此、我们以前没有使用降压转换器来为 DP83867IR 供电、而是仅使用 LDO。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gokul

    TI 是否有适用于 DP83867IR 且具有小尺寸、低功耗和小器件数的电源解决方案?
    理想情况是一个或两个降压转换器和两个 LDO 的组合。

    此致、
    帕特里克


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PRUF:

    我不知道我们拥有的 LDO 解决方案。 我可以将此查询转移到 TI 的相关人员、也可以创建另一个有关 LDO 的查询。
    您还可以联系当地的 FAE、FAE 可以为您提供帮助。

    请告诉我、如果您想在同一个问题中讨论 LDO、我可以循环给相关人员。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    您能否 将此查询转给电源解决方案专家。 谢谢。

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能协助 Patrick 解决他的疑问吗?

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚看到了文档《工业千兆位以太网 PHY 参考设计》(TIDUEF0A)。 在第2.4.2章(DP83867IR 电源生成)中、有一个降压转换器的解决方案。 与 LDO 设计相比有哪些缺点(如果有)? 我有点困惑。

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何关于该主题的新闻吗?

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    很抱歉响应延迟。 该主题已传输给 LDO 团队、因此我无法获得该主题的更新。

    我和我的团队就这个主题进行了讨论、以下是反馈。

    1. VDDIO 应该不会出现电源纹波问题。
    2. 直流/直流转换器会产生低频纹波、PHY 在较低频率下应具有足够好的噪声抑制。
    3. 我们没有 PHY 电源的噪声容限估算值。
    4. 您可以在设计中使用直流/直流转换器、并执行 PMA 合规性测试来鉴定设计。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    但"工业千兆位以太网 PHY 参考设计"(TIDUEF0A)中的设计是否符合要求?
    LDO 团队说了些什么?

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    未实现本参考设计的 PMA 合规性。

    因此、我建议、如果您计划使用直流/直流转换器、请执行 PMA 合规性测试。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    好的、我明白。
    您是否从电源、LDO 团队获得了任何答案/输入?

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我还没有收到 LDO 团队关于 LDO 解决方案的任何回复。 这可能是因为我可能错误地传输了查询。

    您可以提交有关 LDO 器件型号的另一个问题吗?

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    我确实在电源管理论坛上提交了一个问题。
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230167/power-solution-for-dp83867ir

    此致、
    帕特里克