This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:电源模式和序列

Guru**** 2828155 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228531/dp83867cs-power-supply-modes-and-sequence

器件型号:DP83867CS

您好!

我正在计划使用 SGMII 接口进行新设计并考虑使用 DP83867CS。 我对电源有一些疑问。

1) 1)首先、DP83867CS 可以在两个或三个模式下工作、因为我可以看到区别是使用还是不使用  VDDA1P8引脚、那么与该电源引脚相关的功能是什么? 我是否需要1.8V 模拟电源? 有什么用呢? 我不清楚我是必须在两三个电源模式下工作。

2) 2)我不了解电源顺序。 正如我在第112页看到的、它显示为"当运行在三电源模式下时、1.8V VDDA1P8电源必须在电压为2.5V 时的25ms 内稳定
VDDA2P5电源电
压上升"。 我感到困惑、因为它显示"VDDA1P8电源必须稳定"、我假设 VDDA1P8处于打开状态(在1.8V 上稳定)、但我可以在序列图(请参阅图)中看到 VDDA1P8处于关闭状态、而 VDDA2P5正在斜升。 如果序列图正确、我知道我必须首先打开 VDDA2P5 (使 VDDA1P8保持关闭状态)、然后在25ms 后打开 VDDA1P8。 我对吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    我会在内部查看、下周早些时候再见。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    • 我们使用三电压电源的主要原因是为了节省系统的电力。 两个电源和三个电源的不同之处在于内部的 LDO 差异
    • T1必须小于25ms。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    非常感谢您的支持。 好的、我了解所有、但我有一些其他疑问需要确认:

    3) 3) VDDA1P8是否可以在 VDDA2P5之前打开? 或者 VDDA1P8之前必须打开 VDDA2P5?

    此致、

    Miguel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    VDDA1P8必须在 VDDA2P5之后但在25ms 内切换、以防止芯片反向供电。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hillman

    非常感谢您的快速回复。

    此致、

    Miguel。