This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:此器件支持6.25Gbps 或6.5Gbps?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229540/ds125df1610-6-25gbps-or-6-5gbps-supported-by-this-part

器件型号:DS125DF1610

您好、

根据 DS125DF1610数据表中的表18、当0x2F[7:4]为0x7时、支持的目标速率为12.5Gbps、6.25Gbps 和3.125Gbps。

在第41页中、寄存器映射为0x2F、"0x7:12.5、6.5、 3.125 Gbps"、我认为这可能是一个拼写错误、您能帮助我检查一下吗、6.5Gbps 是有点奇怪的。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds125df1610.pdf?ts=1684795279376&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的查找- 6.25Gbps 是要参考的正确子速率。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 、祝您愉快。

    Chris