This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:10GBASE-T1应用上的交流耦合电容器放置建议

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229446/tmuxhs4212-ac-coupled-capacitor-placement-recommendation-on-10gbase-t1-application

器件型号:TMUXHS4212

专家、您好!

对于 10GBASE-T1应用、我们对交流耦合电容有什么建议吗? 我们在下图中看到数据表包含三种设置。 您能帮忙解决这个问题吗? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安:

     取决于19Gbase-T1信号的共模电压是多少?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您能告诉我哪个 VCM 电平将使用 a、b 或 c 吗? 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    a 和 b 表示 CM < 1.8V。 C 表示 CM > 1.8V、因此您需要将外部偏置降至1.8V 以下。

    此致

    布赖恩