This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:使用 D+D-交换引脚

Guru**** 2523080 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229606/tusb216-d-d--swap-pins-using

器件型号:TUSB216

客户想要检查 D+D-是否可以交换引脚以供使用?

这意味着 PCB D+路径连接到 TUSB216的 D-引脚。

PCB D-路径与 TUSB216的 D+引脚连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    否 您不能将主机连接和设备连接混用。  无法交换 USB 2极性。 假定极性得到保护(DP->DP 和 DM->DM)、器件的 D1x 和 D2x 侧可以在问题发生时交换。 TUSB216 DxM 引脚连接到 DP。不能执行此功能、也不会启用器件特性。

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道你是否理解我的描述。

    这是一个有源电缆项目。 原因是客户希望节省布局空间。

    D+1是一端的 D+2 DP 是另一端的 D+2 DP。

    连接方式如下所示。

    D+1→D1M→D2M→D+2

    D-1→D1P→D2P→D-2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我已经在工作台上检查过轻扫是否可行。

    您可以在 TUSB216上交换信号、只要主机和设备之间的连接正确无误(DP 到 DP、DM 到 DM)如下所示。

    DP (主机)--------------- D1M--D2M------------------ DP (器件)

    DM (Host)--------------- D1P-D2P-------D1P-D1P-D2P---- DM (器件)

    此致!

    Josh