主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1、 ALP
大家好、
SoC 利用 I2C 通过 DS90UB954-Q1-->DS90UB953-Q1与从器件通信、读取错误值的可能性较低
对同一个命令进行1000次测试将导致一个错误、并且命令速度为每秒60次
指令是6字节、包含地址、命令、数据、数据、 数据和数据。 错误值在一个特定的字节中随机生成、并且每个异常字节读取相同的值
目前、I2C 模式设置为标准、DS90UB954-Q1中的0X58设置为5E
尝试 SOC 将 I2C Fly Wire 连接到从器件、跳过了 DS90UB953-Q1、测试了10000次、没有任何异常
读取 954 0x4D 寄存器的值为0x3
这种现象可能有什么问题? 您能提供一些故障排除建议吗
此致、
艾米·罗