This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:如何使用 DP83TC811EVM 设置环回测试

Guru**** 2810465 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM, DP83TC811R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229586/dp83tc811evm-how-to-set-loopback-test-by-using-dp83tc811evm

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件: DP83TC811R-Q1DP83TC811

大家好、

您能否帮助了解如何使用 DP83TC811EVM 设置环回测试?  

客户器件是 DP83TC811R-Q1、他们会使用 RGMII。

目前、客户希望进行回送测试、我们有以下支持需求:

#1帮助检查我们是否需要将 DP83TC811R 和 DP83822同时配置为 RGMII 模式、并且我们当前计划移除板上的 R43、R44和 R45、配置是否正确?

#2配置0x0000=0x6100

#3我们是否有在计算机端运行的测试包,可以共享给客户以完成环回测试?

#4如果在这里有任何缺失的步骤,请您也请告知我们。

DP83TC811EVM 用户指南(TI.com)

此致

ji.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    请注意、该 EVM 应该已经是开箱即用的即插即用型产品、适用于吞吐量通信。 如 Altium 文件中所示、这些电阻器已经是 DNP。

    对于 MII 环回、寄存器0x0 = 0x6100是正确的设置、所以任何来自 RJ-45端的内容都将经过 DP83822、转至 DP83TC811、并立即在 MII 端环回。

    没有可用的测试包。

    仅供参考:我们推出了更新的100Base-T1器件;DP83TC812、它具有自己的 EVM。

    此致、

    Gerome.