This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:没有200k 电阻器时存在任何风险

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229331/tca39306-any-risk-without-200k-resistor

器件型号:TCA39306

大家好、

如图所示、客户忽略200k 电阻器、并将 Vref2和 EN 直接连接到 VCC2。 这样的设计是否存在风险? 器件是否会烧毁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将在 Vref2和 Vref1之间创建低阻抗连接。 不仅电流可能超过128mA 的绝对最大额定值并损坏器件、而且 VCC1电源可能无法灌入电流并悬空、这可能会损坏连接到它的任何器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    如果超过绝对最大额定电流(128mA)、忽略200k Ω 限流电阻器的实施可能会导致过流问题、从而对器件造成永久损坏。  

    隔离 Vref1侧和 Vref2侧的唯一组件是 EN 引脚连接到 FET 栅极的 passFET。 如果不存在200k Ω 电阻器、则预计从 VCC2到 VCC1的小型 RDS_ON 上会出现压降。 你可能会遇到 Clemens 和我已经提到过的几个问题。  

    200k Ω 电阻器还用于限制 EN 引脚上的浪涌电流、因为 EN 引脚是器件每个内部通流 FET 栅极上存在的电压。  

    此致、

    泰勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    为了添加更多信息、您展示的图像中 Vcc1=Vcc2、如果为真、则除非两个电源轨之间的电压不匹配/漂移很大、否则不会出现严重的短路问题。  

    不过、如果您尝试进行电平转换、使能引脚电压不应超过 Vref1+Vth。  

    -鲍比