This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:PCA9515ADGKT 的替代器件是什么?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9617B, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226484/pca9515a-what-is-alternative-device-for-pca9515adgkt

部件号:PCA9515A
主题中讨论的其他器件:PCA9515、TCA9517 、TCA9617A、TCA9617B

大家好!

我的一位客户将 PCA9515ADGKT 用于其当前产品。
他们收到了 PCN、后者告诉他们 将对 PCA9515ADGKT 进行评估。
PCN 还提示推荐的替代产品是 PCA9515ADGKR。
但 产品文件夹中 PCA9515ADGKR 的当前状态为 NRND。
客户有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:  
您是否有任何 PCA9515ADGKR EOL 计划?
我们担心 PCA9515 ADGKR 状态很快也会停产。

问题2.
您是否有任何推荐的器件来代替 PCA9515ADGKT、但 PCA9515ADGKR 除外?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    除了 PCA9515ADGKR、您有没有推荐用于替代 PCA9515ADGKT 的器件?

    与此器件最接近的器件是 TCA9517。 它具有2个电源引脚(VccA 和 VccB)。 客户需要修改电路板、以包含连接引脚1 (NC 用于9515、VccA 用于9517)。  

    TI 正在关闭采用150mm 晶圆技术的老晶圆厂、并且将所有器件转移到300mm 技术(或者大约200mm 的外壳)。 我相信 PCA9515属于150mm 晶圆工艺节点、因此这些器件在未来可能会发生 EOL。 我个人无法评论如果尚未发布 PCN、PCA9515ADGKR 是否会停产(我需要检查)。

    在我看来、我们最好尝试将客户从 PCA9515完全迁移至 TCA9517。 两者相比、9517具有更宽的 Vcc 支持、一侧(B 侧)的失调电压(而不是像9515那样的两侧)、并且 TCA9517通常 具有更高的成本竞争力。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby 您好、

    非常感谢您的答复。
    我可以在下面问您一些其他问题吗?

    问题1:
    PCA9515BDGKR 如何作为 PCA9515ADGKR 的替代器件 
    或者、是否会因为此器件的晶圆尺寸为150mm 而立即对 PCA9515BDGKR 进行 EOLD?

    问题2.
    TCA9517DGKR 晶圆尺寸是否为200mm? 因此 TCA9517不会很快 EOLD?  

    再次感谢大家、此致、
    和也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby 您好、

    我可以 再问几个问题吗?

    问题3:
    TCA9617ADGKR 怎么样?  
    此器件是否可用作 PCA9515ADGKR 的备选器件?

    问题4:  
    TCA9617AGKR 晶圆尺寸是否为200毫米? 因此 TCA9517不会很快 EOLD?  

    再次感谢大家、此致、
    和也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    q1.
    PCA9515BDGKR 如何作为 PCA9515ADGKR 的替代器件 
    或者 PCA9515BDGKR 是否会因为此器件的晶圆尺寸是150mm?

    此器件的 B 版本采用150mm 技术、因此存在器件短期内也可能会停产的风险。

    Unknown 说:
    Q2.
    TCA9517DGKR 晶圆尺寸是否为200mm? 因此 TCA9517不会很快 EOLD?  [/报价]

    正确、此器件体积大、短期内 EOL 风险较低。

    关于 TCA9617ADGKR 如何?  
    此器件是否可用作 PCA9515ADGKR 的备选器件?

    TCA9517是比 TCA9617A 更接近的替代产品。 TCA9617A 有一个与加电不正确时的反偏置相关的错误。 如果您必须使用9617系列、我会推荐 TCA9617B。

    Unknown 说:
    Q4.  
    TCA9617AGKR 晶圆尺寸是否为200毫米? 因此 TCA9517不会很快 EOLD?  [/报价]

    TCA9617A/B 都采用较新的工艺技术节点。 短期内的 EOL 风险较低。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby 您好、

    非常感谢您的支持。
    您的回复对客户和我非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby 您好、

    虽然我已经关闭了、但我能问您另一个关于此胎纹的问题吗?


    您是否有任何计划将这些器件(或类似器件)的晶圆尺寸更改为300mm?

    非常感谢您的答复。

    谢谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    您是否有计划将这些设备(或类似设备)的晶圆尺寸更改为300mm?

    您的意思是 TCA9517和 TCA9617B? 这两款器件都使用一种最新的工艺节点技术、我不认为它们至少会在10年(我猜)内被淘汰、即使那时我真的希望 TI 在新工艺中重新设计裸片、前提是这些器件的产量保持在较高水平。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    感谢您的答复。
    可以。 我想知道  TCA9517和 TCA9617B 晶圆尺寸是否会从200mm 更改为300mm、因为如果这些器件采用300mm 晶圆尺寸制造、其价格会更低。
    您是否有更改这些器件晶圆尺寸的计划?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby 您好、

    感谢您的支持。
    您能评论一下吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有计划更改这些设备的晶圆尺寸?

    很抱歉回复延迟、我因公出差。

    这些器件目前采用的是最新的工艺技术。 我不希望他们至少在十年内转向较新的工艺技术。 即使这样、我(我个人认为、而非 TI)也希望 TI 刷新设计(与 EOL 相反)、因为这些器件在未来仍可能具有大批量生产。 您在原帖中询问的 TCA9515器件使用了过时的架构、因此体积很小(TCA9517是 TCA9515器件、但更好的设计架构、因为它仅使用一个偏移而不是像9515这样使用了两个偏移)。

    -鲍比