This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:3.3V 至1.8V 电平位移

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229549/pca9306-3-3v-to-1-8v-level-shift

器件型号:PCA9306

大家好、支持团队

我们将使用 PCA9306DC 进行3.3V 至1.8V 的电平转换、如下表所示。

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    数据表建议 C466为100pF、因为它未直接连接到电源、但必须通过 R288充电;使用100nF 时、启动速度会变慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    我同意克莱门的意见。 客户遇到的大多数问题都不是将 EN 和 VREF2直接短接在一起(原理图这样做很好)。  

    使用200k 限流电阻器和0.1uF 电容器获得的 RC 常数需要更长的等待时间才能上电、但使用0.1uF 是可以的。  

    -鲍比