This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813S-Q1:带 DP83TC813S-Q1的 TDA4VL。 加电/断电时的序列注释

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC813S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225534/dp83tc813s-q1-tda4vl-with-dp83tc813s-q1-the-notes-of-sequence-at-power-on-off

器件型号:DP83TC813S-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

大家好、

感谢您的支持。

客户将 TDA4VL 与以太网收发器 DP83TC813S-Q1搭配使用。 他们想知道在系统上电和断电时、是否有任何序列点需要注意?  

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    客户可以参考 DP83TC813S-Q1 数据表的第7.6节"时序要求"、以查看 PHY 的上电时序要求。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    感谢您的回复!

    Br、

    吉米