This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9538:关于 TCA9538的 Tjmax

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228083/tca9538-about-tjmax-of-tca9538

器件型号:TCA9538

你好。

我希望估算热裕度、因此请让我知道 TCA9538的 Tjmax 值。

Tjmax 和 Tstg 是否应相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;请参阅 [FAQ]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于带有状态机的 TCA 器件、我们不建议您温度超过105°C。

    如果 Vcc 保持在3.6V 以下、则在125°C 时允许超过105°C。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    以下内容是否正确?

    ・→机,VCC>3.6V℃Tjmax:105 μ m

    ・机时为1 μ A、VCC<3.6V→Tjmax:℃μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    如果您违反了 Vcc>3.6V 高于105C 的规则、我们预计 FIT (时基故障)率会增加/恶化、并且器件的可靠性会恶化。 [我们预计不会立即造成损害,但会随着时间的推移而发生]

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我会考虑你给我的信息。
    此致。