This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:EFT 突发测试导致网络连接断开

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228990/dp83848i-eft-burst-test-causes-network-connectivity-to-drop

器件型号:DP83848I

客户正在使用网络芯片 DP83848IVVX、遇到问题。 当应用 EFT 突发测试时、网络端口指示灯将熄灭、网络连接将断开。 这应该是硬件问题。
EFT 脉冲测试后、只能恢复一段时间、然后将其断开、测试的多个原型存在此问题。 下图显示了 DP83848的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供以下信息进行回复、以便我可以建立更多的基准?

    什么是链路伙伴?

    -它的失败在什么水平,你试图达到什么水平?

    -当 PHY 丢失链路时,它需要多长时间才能恢复链路?

    此致、

    Gerome.