主题中讨论的其他器件:DS90UB949-Q1、、 ALP
您好!
一位客户遇到以下使用 DS90UB948 + DS90UB949的问题。
DS90ub949-Q1与 DS90UB948-Q1配合使用、HDMI 输出连接至 ds90ub949、948输出连接至屏幕,屏幕未显示、但屏幕的背光较亮、i2c 能够与 Ds90ub949-Q1和 S90UB948-Q1通信。
在执行图形测试时、也不会显示屏幕。
根据 SNLA132G 文档中的4.4种情况执行配置。 使用不带 FPD-LINK III 方案并配置948以进入"Pattern (图形)"测试。 屏幕不显示任何信息。
代码显示如下:
{
//1. 设置像素时钟和活动帧大小1920
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x66、0x07);
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x67、0x80);
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x66、0x08);
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x67、0x87);
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x66、0x09);
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x67、0x43);
//2. 设置总帧大小2200
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x66、0x04);
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x67、0x98);
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x66、0x05);
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x67、0x58);
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x66、0x06);
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x67、0x46);
//3. 设置后沿
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x66、0x0C);
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x67、0x94);
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x66、0x0D);
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x67、0x24);
//4. 设置同步宽度
ds90ub949_single_write (ds90ub948、0x66、0x0A);
ds90ub949_single_write (ds90ub948、0x67、0x2C);
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x66、0x0B);
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x67、0x05);
//5.设置同步极性
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x66、0x0E);
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x67、0x00);
//6.启用图形生成
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x65、0x0C);
ds90ub948_single_write (ds90ub948、0x64、0x05);
}
我该如何判断问题?
如何在通过 FPD-Link 使用 patgen 之前使 patgen 仅在解串器上工作?
Display 参数如下所示:

请给我一个答复。 非常感谢
此致
Kailyn