This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:此部件能否用于10GBASE-KR (上装有链接训练)和1000BASE-KX?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111, DS100BR111A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229300/ds100br111-can-this-part-be-used-for-10gbase-kr-with-link-training-on-and-1000base-kx

器件型号:DS100BR111

请确认 DS100BR111比 DS100BR111A 更适合用于10GBASE-KR 链路(链路训练在上)。  我们还想对1000BASE-KX 链接使用相同的部分。  我已经注意到、之前的论坛帖子指出、这两个部件之间的唯一区别是 VOD 规格发生了100mV 的变化、但是10GBASE-KR 兼容性似乎是之前未披露的另一个重大差异。

如果有更好的1000BASE-KX 器件、 请提供器件型号。

谢谢。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    VOD 移位和对10G-KR 信号的支持是 DS100BR111和 DS100BR111A 之间的主要差异。

    此部分预计适用于1000BASE-KX。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认 Evan。

    Mike