This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:有关 nWKRQ 的问题

Guru**** 2541750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226545/tcan4551-q1-questions-regarding-nwkrq

器件型号:TCAN4551-Q1

您好、团队成员:

我的客户对 nWKRQ 引脚有4个问题。

1. 16'h0800[8]=1时是否有计时图? 在数据表中、时序图似乎表示 16'h0800[8]= 0时的值、因为 nWKRQ 与 INH 状态相关。

2. 发生唤醒事件时是否会将其置位为低电平?

3.我 在下面关于16'h0800[19]的理解是否正确?

  0 = nWKRQ 将由具有推挽输出的内部3.6V 电源轨运行。

  1 = nWKRQ 将通过开漏输出由外部 VIO 电压供电。

   

4.内部3.6V 是否将处于活动状态、并与 VSUP:ON 和 VIO:OFF 保持一致? 客户正在计划使用 nWKRQ 作为带有 VIO 的 WAKE 信号。

此致、

Kuwahara Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    Unknown 说:
    1.  16'h0800[8]= 1时是否有任何计时图? 在数据表上,时序图似乎表示 16'h0800[8]= 0,因为 nWKRQ 与 INH 状态相关。

    否 nWKRQ 引脚在配置为唤醒请求中断时、将指示未屏蔽的 CANINT、LWU 和 WKERR 中断的状态。 这些中断在接收到唤醒信号时立即被激活并将由引脚以一个低电平有效来表示。  

    Unknown 说:
    2.  发生唤醒事件时是否将置位为低电平?

    是的、当  设置任何未屏蔽的 CANINT、LWU 和 WKERR 中断时、该引脚将被驱动为低电平。  

    Unknown 说:
    3.  下面关于16'h0800[19]的理解是否正确?

    是的、您的描述正确。 请确保在 nWKRQ_VOLTAGE = 1时使用到 VIO 的外部上拉电阻。

    Unknown 说:
    4. 在 VSUP:ON 和 VIO:OFF 的控制下、内部3.6V 是否将激活? 客户计划使用 nWKRQ 作为 VIO 的唤醒信号。

    对于 Vsup > UVsup 的所有模式、数字内核的内部3.6V 电源轨都处于运行状态。 这包括可能禁用 Vio 轨的模式。 但是、该引脚仍将依赖外部电源轨将其拉至高电平状态、因为它是一个开漏输出。 [编辑]:只有配置为与 Vio 一起使用时,这才为真。 当使用内部3.6V 电源轨时、nWKRQ 是推挽的。

    此致、  
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric San、

    感谢您的详细回答。

    我对问题4还有疑问。

    数字内核的内部3.6V 电源轨在 Vsup > UVsup 的所有模式下均有效。 这包括可能禁用 Vio 轨的模式。 但是、该引脚仍将依赖外部电源轨将其拉至高电平状态、因为它是一个开漏输出。  [/报价]

    您这里是指推挽输出吗? 在表14的数据表注释中、表明 nWKRQ 引脚在基于内部电压轨时被配置为推挽式。

    此致、

    Kuwahara Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    抱歉输入错误信息。 您是对的。 当配置为使用内部3.6V 电源轨时、nWKRQ 引脚作为推挽引脚运行。 它仅在配置为与 Vio 搭配使用时作为开漏运行。  

    此致、  
    Eric Schott