This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:DS92LX1621 I2C 总线能否连接在一起?

Guru**** 2826715 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX1621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229314/ds92lx1621-can-ds92lx1621-i2c-bus-tied-together

器件型号:DS92LX1621

您好!

  当 DS92LX1621为单板载时、客户 SOC 可以通过 I2C 总线 W/R DS92LX1621。 当2条 DS92LX1621 I2C 总线连接在一起时、客户 SOC 无法支持 DS92LX1621。  

1. CAN DS92LX1621 I2C 总线在多个单独连接时可以正常工作,只有 I2C 总线连接具有不同的单独地址。

2.可以将所有 I2C 总线连接放在 串行器还是解串器上? 通常、在多个器件运行中、I2C 总线可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan:

    是的、 同一 I2C 总线上可以有多个 DS92LX1621、但它们必须具有由 CAD 引脚搭接设置的单独 I2C 地址、以确保不发生地址冲突。  

    一般来说、只要不存在地址冲突、就对连接多个 I2C 端口没有限制。  

    此致、

    Casey