This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4307:每一侧的电压不同

Guru**** 2918540 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229226/tca4307-different-voltage-on-each-side

器件型号:TCA4307

大家好、我想知道 TCA4307是否可以通过缓冲器支持电压电平转换、就像模拟 LTC4304一样、因为这些器件几乎可以替换。

我想知道、是否可以在上拉至5V 的条件下以5V 的电压运行输出端、并在3.3V 的条件下让 VCC 和另外一侧的电压运行。  

我们通过电缆在输出端非板载运行并使用5V 电压。 当前使用的是 LTC4304、因为它允许进行电压转换、防止总线阻塞并隔离总线电容。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;I/O 引脚可过压容限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    如 Clemens 所述、TCA4307 SDAIN/SCLIN/SDAOUT/SCLOUT 引脚可承受过压。 在数据表中、这些引脚的建议工作条件限制在0V 至5.5V 之间、而不是基于电源电压 VCC。 如果您在3.3V 的 VCC 下工作、输入侧= 3.3V、输出侧= 5.0V、这应该是可以的。  

    当该器件传递高信号时、我相信缓冲器会在释放总线之前驱动到3.3V 的逻辑电平。 然后、5V 侧的上拉电阻器将在类似 RC 的边沿接管。 这不会影响 I2C 传输、但可能会使数据看起来在 o 示波器上有点有趣。

    此致、

    泰勒