This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8010:具有隔离功能?

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8010, THS6222, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229229/thvd8010-with-isolation

器件型号:THVD8010
主题中讨论的其他器件: THS6222、 THVD8000

您是否有像 THVD8010一样、以 OOK 方式传输485信号但也具有隔离功能(例如 MAX22025)的 IC。 在搜索时、我得到了使用 OOK 进行内部隔离而不向外传输 OOK 信号的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    MAX22025不是 RS-485隔离式电源器件、因此与 THVD8010并不媲美-它是一款隔离式 RS-485器件-我们确实有这些器件-请在此处查看隔离式 RS-485器件: https://www.ti.com/interface/rs-485-rs-422/products.html#1690=Yes&sort=1690;asc&

    话虽如此-我们没有直接隔离的 THVD8010 -我们确实拥有 THVD80x0系列的设计、该设计由于高电压而利用隔离-但它不需要高电压且被隔离-请参阅此处的应用手册:  https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slla590/slla590.pdf?ts=1684771684642 -实际上、您可以将来自 THVD8010的信号馈入 THS6222 (或类似放大器)、从而增大电流以驱动变压器。 该设计考虑了高电压、因此根据您的特定用例、可能不需要某些保护。 最后一点、该应用手册实际上只讨论了 THVD8000、但从设计的角度来看、它具有完全相同和相同的技术、区别在于 THVD8000具有更高的最大调制频率、而 THVD8010具有更大的调制频率 滞后窗口。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森