This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LV31T:替代器件建议

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229073/ds26lv31t-alternate-part-suggestion

器件型号:DS26LV31T
主题中讨论的其他器件:AM26LV32AM26LV31

大家好、

我在 RS422接口设计中使用 DS26LV32和 DS26LV31四路驱动器和接收器。 由于产品将会过时、您是否可以替换相同的产品。
我们是否可以将 AM26LV31和 AM26LV32用于 RS422接口驱动器和接收器。

谢谢。

Shifali N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

    DS26LV3x 器件是作为 AM26LV3x 器件的克隆创建的。 电气特性存在一些微小的差异、但这些差异并不大到足以在实际应用中产生影响。 都符合 RS-422规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    是的 AM 设备是合适的替换- Clemens 分析正确。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森